This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:TMDSCNCD280049C 的尺寸

Guru**** 2864920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TIDM-02008, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972440/tidm-02008-dimensions-of-tmdscncd280049c

器件型号:TIDM-02008
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CC2000WARE

大家好、团队、

关于 TIDM-02008,我们是否有规格表来显示 “J600 C200 MCU 控制卡”(也称为 TMDSCNCD280049C)的尺寸?

我有一名工程师尝试制作电路的 CAD 模型。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon、

    无需从头开始重新创建 CAD 模型。 包含 TMDSCNCD280049C 的原理图、布局和所有其他设计文件、包括3D 模型。

    可以在 C2000Ware 中的以下链接中找到该链接:

    C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\A  

    不过、要大致回答您的问题、 尺寸大约为:  

    2.205英寸高 x 2.647英寸宽 x 0.25英寸厚

    此致、
    Cody