您好!
我想在4个 TMS320F28069之间的电路板上实现3.3V CAN 总线、而无需 CAN 收发器。
想法是在电路板上只有一个收发器、用于推理具有外部 CAN 总线的所有板载 CAN 总线(请参阅下图)。
您能否确认是否可以使用此类架构来解决 MS320F28069微控制器问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在4个 TMS320F28069之间的电路板上实现3.3V CAN 总线、而无需 CAN 收发器。
想法是在电路板上只有一个收发器、用于推理具有外部 CAN 总线的所有板载 CAN 总线(请参阅下图)。
您能否确认是否可以使用此类架构来解决 MS320F28069微控制器问题?
您好!
您尝试附加的图像似乎没有通过。 虽然主题专家将对您的查询作出响应、但此处提供了插入图像的说明、可助您一臂之力。 请重新连接您要分享的图片。
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597。
谢谢、此致
Pramod
有多种方法可以实现这一点。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/605836?TMS320F28035-CAN-Bus-without-Transceivers-using-eCAN 提供了一些有用的信息。 请仔细阅读。 我用谷歌搜索"CAN 总线不带收发器"、这也导致了一些良好的链接。 请注意、这会导致节点之间出现非对称传播延迟时间。 在没有收发器的情况下连接的节点将经历可忽略不计的传播延迟、而通过收发器连接的节点将经历收发器的传播延迟。