This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:FSI 功能和基准测试结果

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972411/tms320f280049-fsi-capabilities-and-bench-testing-result

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMDSFSIADAPEVM

您好专家、

我的客户希望获得有关 FSI 的测试数据。 它们尤其关注数据速率/通信距离。 在测试中、您能否为我提供此数据以及以下详细信息?

使用收发器

2.数据速率

3.电缆类型

4.距离

拓扑

6…

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    《TMDSFSIADAPEVM 用户指南》包含板载 LVDS 和 RS485差分驱动器/接收器/收发器的测试数据。 它还提供了一些有关潜在拓扑的详细信息、并指向 SPRACM3以了解更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/swru555

    以下是每个节点器件之间的可靠测试结果。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    • LVDS = 10m CAT5电缆、50MHz FSI 频率(使用两条数据线时高达200Mbps)
    • RS485 = 15m CAT5电缆、25MHz FSI 频率(使用两条数据线时高达100Mbps)

    最棒的

    Kevin