This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:EtherCAT 相关配置

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971087/tms320f28388s-ethercat-related-configuration

器件型号:TMS320F28388S

您好、香榭丽舍

客户正在使用 F28388S EtherCAT 功能、并有如下问题:

1) 1) 关于 F28388S ESC 所需的外部 EEPROM、  是否有任何特殊的资源要求、例如容量等? 我们是否会对此 EEPROM 选择提出建议?

2) 2) pin108 (ECS_LED_State_run)和 pin107 (ECS_LED_RUN)有何差异? 如何 设计引脚108的连接?  

3) 3)在数据表的引脚155 (ECS_TX0_CLK)中已标记"I"(输入)、其方向 是否错误?

4) 4)是否可以使用引脚90 (ESC_PHY_CLK)作为输出并为外部 PHY 芯片提供时钟、以便 不需要 PHY 芯片的额外外部振荡器?

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    我将尝试回答您的两个问题-

    [引用] 3)数据表引脚155 (ECS_TX0_CLK)中的"I"标记为"I"(输入)、其方向 是否错误?

    这仅是输入。 这是从 PHY 到控制器的时钟。

    [引用] 4)可以使用引脚90 (ESC_PHY_CLK)作为输出并为外部 PHY 芯片提供时钟、以便 不需要 PHY 芯片的额外外部振荡器吗? [/报价]

    EtherCAT 接口对 PHY 时钟的 PPM 有特定要求、因此用户需要对整个系统进行全面测试、以确保其正常工作。 我们建议在使用 EtherCAT 时为 PHY 以及器件(仍为单个 XTAL)使用25MHz 时钟。  

    我们将邀请其他专家回答另外两个问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    [引用用户="Linda Zhang84708]1) 关于 F28388S ESC 所需的外部 EEPROM,  是否有任何特殊的资源要求,如容量等? 我们是否会对此 EEPROM 选择提出建议?[/引述]

    对于 ESC、只有几项内容存储在其中。 它只有几个字的配置数据。 如果您看看我们在 EtherCAT 的 SSI EEPROM 中进行的编程、其字数小于~100。 这只是 ESC 的配置数据。 我不是 EtherCAT 专家、但我不知道该 EEPROM 还有其他用途。   

    下面是 Beckhoff 解释 EEPROM 存储器结构的地方。  https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_io_intro/1358008331.html&id=5054579963582410224 

    [引用用户="Linda Zhang84708]2) pin108 (ECS_LED_State_run)和 pin107 (ECS_LED_RUN)有何区别? 如何 设计引脚108的连接?  [/报价]

    这是一种复杂的命名约定。 请在此处查看 Beckhoff 文档: https://download.beckhoff.com/download/Document/io/ethercat-development-products/ethercat_esc_datasheet_sec1_technology_2i3.pdf 

    我相信这一点以及 Vivek 的答复应该回答你的所有问题!

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、您好、Cody、

    感谢你的善意帮助。 很明显。

    客户仍有以下问题:

    1) 1)对于 F28388S ESC 中的 SYNC0/SYNC1信号、如何设计其连接?

    2) 2) DP83822引脚24是否需要与 F28388S ESC_PhyX_LINKSTATUS 引脚连接? 如果是、该引脚上是否需要外部上拉电阻器?

    请提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    请在下面找到答案

    1) 1)对于 F28388S ESC 中的 SYNC0/SYNC1信号、如何设计其连接?                

    SYNC0/1输出信号通常用于在分布式时钟环境中跨所有从器件同步生成输出信号。 如果您不需要生成同步输出,则可以将其保持未连接状态

    2) 2) DP83822引脚24是否需要与 F28388S ESC_PhyX_LINKSTATUS 引脚连接? 如果是、该引脚上是否需要外部上拉电阻器?

    指示链路状态的 phy 的 LED_0必须连接到 ESC 的 ESC_PhyX_LINKSTATUS 引脚。  

    此致、
    Praveen