This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:最适合我的应用的编码器、以及将其连接到 TMS320F28379D 的方法

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971393/tms320f28379d-the-best-***-encoder-to-my-application-and-the-way-to-connect-it-to-the-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好、社区!

我将在实验设置中使用 LAUNCHXL-F28379D 来模拟车辆应用中的电力驱动。 有人会帮我解决一些问题吗?

哪种编码器最适合电动汽车的应用? 它是绝对编码器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV 常用的编码器是旋转变压器、这是一种绝对编码器。 QEP 对于电动汽车类应用而言并不稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh 您好、感谢您的回复。

    使用 VR 旋变传感器+ R/D IC (如 AU6805)会怎么样? 如您所知、该 IC 为旋转变压器提供 A、B、Z 输出。 哪一个更好:通过 QEP 或 SPI 接口使用 IC 信号?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我在这里没有强烈的意见。 SPI 可能较慢、因为它将依赖于 CPI 时钟频率、但如果可以、则没有问题。 同样、QEP 不会提供 绝对角度、并且需要一些初始化例程来将转子角度与电角对齐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道初始化例程、因此我计划通过 SPI 读取初始位置、然后使用 QEP 模块。 我制定计划的原因是、我认为通过 SPI 处理从旋转变压器接收的数据可能会比 QEP 的计算负担更重。 是真的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到您的 MIPS、我认为这不会给您带来负担。 但您的方法应该起作用。 不管怎样、您将使用这两种方法、看看完成后的想法。

    如果您的查询已解决、请单击 Resolved (已解决)关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我还在处理这个问题。 如果可能、请不要关闭该主题、以了解可能的其他问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非由于缺少活动而解决或超时、否则我们不会关闭活动线程。 所以... 没有问题。