请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 你好
这是 Vince
为了理解 f28388d 芯片、只需介绍相关视频就够了
CPU1和 CPU1.cla1之间的关系是什么、CPU1.cla1的函数是什么? 我们能否相互通信
CPU2和 CPU2.cla2能否相互通信? CPU1.cla1的函数是什么。
CM 内核能否与 CPU1内核通信? 如果是、如何实现通信
我在这里征求您的建议
谢谢
此致