This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:电机速度问题

Guru**** 2766075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971226/tms320f28069m-the-problem-of-motor-speed

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

我的一位客户设计了一个电机、但使用 TI 的 FOC 算法、他的速度仅达到14000 rpm。 您想知道该电机是否可以使用 FOC 算法将速度提高到30000 RPM 吗? 如何操作?

电机参数:310V 电压、峰值电流25A、电感0.2mh、反电动势0.0085、10对极、最大设计速度30000rpm。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大运行速度取决于规格。 和输入直流电压。 如果电机无法运行到电机的最大速度、客户可能会尝试实施磁场减弱控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    感谢您的回复和客户更新问题:

    这意味着 f28069m 的工作频率为90MHz、并根据无传感器 FOC 算法驱动 IGBT 或 MOS、例如45KHz。

    芯片的计算能力能否支持30000 RPM 的电机速度?

    请详细说明它是否方便。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前没有在 F2806x 上使用 instaspin focd 测试过这样的电机。 对于该控制器、我认为以如此快的速度(5000Hz)运行此电机并不容易。 您必须使用更高的 PWM 和控制频率、并且需要更高频率的 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    此外、如果有传感器控制、f28069m 是否合格?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据规格的不同、可能没有问题。 和 ISR 中的执行代码。