This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:当电压为低电平时重复复位

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971676/tms320f280025-reset-repeatly-when-voltage-is-low

器件型号:TMS320F280025

您好专家、

我的客户遇到了一个奇怪的问题。

当 VDDIO/VDDA 变低时、当电压为2.9V 时、XRSn 将在少于1ms 的时间内重复发出复位信号。 当它下降至2.68V 时、XRSn 振荡将停止并保持低电平。

如下图所示。

已连接复位电路。

我搜索了 F28002X 的复位源、我怀疑它是 BOR。

但电压电平不匹配。

许多客户的原型硼都会出现这种情况。 请帮助您了解潜在原因是什么?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是的、这是预期的结果、之所以会发生这种情况、是因为 VDDIO 轨斜降太慢。 勘误表中提到了此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    但斯克供您回复。  

    从角度而言、客户在断电期间遇到此问题。

    下面我有两个问题:

    如果它们没有使 XRSn 复位任何其他器件、F280025是否会由于重复复位而产生某种副作用? 例如、器件稳定性?

    2.如果答案是肯定的、如何处理、客户不能接受外部电压监控器、电源没有电源正常引脚、我不知道如何更改 RC 值、这会带来什么影响?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    如果它们没有使用 XRSn 来保持其他器件处于复位状态、那么没关系。 XRSn 上的额外脉冲对 F28002x 器件没有影响、因为器件永远不会完全退出复位状态。