This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:对 CAN 模块的怀疑

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971656/tms320f28235-doubt-of-can-module

器件型号:TMS320F28235

您好!  

对 CAN 模块的 TX 引脚有一个疑问、TX 引脚在 CAN 模式下能否输出任何信号、而在配置为 GPIO 输出时能否输出信号?

在客户的电路板上、CANB 模块可以接收消息、但无法传输。 在巨大的帮助下、也没有信号。

但是、当将引脚配置为 GPIO 输出时、它可以输出信号。

在进一步测试之前、我想知道可能性。  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用] TX 引脚在 CAN 模式下是否可能无法输出任何信号、但在配置为 GPIO 输出时是否可以输出信号?[/quot]

    这是不可能的、但可能的。

    [报价]CANB 模块可以接收消息、但无法传输[/QUERT]

    成功接收消息的模块将发送 ACK。 您是否检查模块是否正在生成 ACK 信号? 除非 ACK 信号由网络中的另一个节点生成、否则发送器将一直保持传输。  

    http://www.ti.com/lit/sprace5中的图4 清楚地显示了在何处查找 ACK。 更多波形、请访问 http://www.ti.com/lit/spracq3。  

    请从 http://www.ti.com/lit/spra876运行 CAN_TXLOOP_A 示例。 这是一个经过测试的示例。 这将最终告诉您芯片的 CAN 模块是否存在缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    昨天 使用了演示代码 eCAN-back2back、但没有基于振荡器的信号。

    让我尝试 CAN_TXLOOP_A 并向您提供反馈。

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例使用自检模式。 您不会在 CANTX 引脚上看到任何活动。

    //! 此示例使用 CAN 模块的自检模式。 即
    //! 在模块本身内部发生传输/接收(甚至是所需
    的//! ACKnowldege 在模块内部生成)。 因此、没有
    //! 需要一个 CAN 收发器来运行这个特定的测试用例并且没有活动
    //! 将出现在 CAN 引脚/总线中。 因为所有内容都是内部的、所以有
    //! 无需120 Ω 终端电阻器。 请注意、现实世界可以
    //! 应用在两端都需要一个 CAN 收发器和端接电阻
    器//! 总线的电流。