主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027、 UNIFLASH、 TMS320F28027、 BOOSTXL-DRV8301、 MOTORWARE、
您好!
下面是我尝试过的:
- LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad 实验板套件用户指南 SPRUH2C 中的以下所有常见问题解答连接项目2019年3月修订。
关于 JP1、JP2和 JP3上存在的后续跳线的常见问题解答、LaunchXL PCB 事实上缺少 JP2接头、我必须焊接一个跳线才能尝试!
确保正确安装驱动程序的更多信息、请确保 TI 的做法是在找到相关内容之前进行谷歌搜索、因为这是我必须做的事情。 我在 UniFlash 上进行了高级演例、
在 devmgr 中安装了该程序、该 devmgr 是德州仪器调试探针部分、包含 XDS100类辅助端口和 XDS100类调试端口、
连接时的电机会。 在 USB 串行控制器部分中没有 TI XDS100通道 A/B 条目。 添加了该驱动器、并安装了 JP2跳线、
和 JP1和/或 JP2跳线已安装、将错误1135提升至1015。 USB 连接附近的红色 LED、电路板中心附近的绿色 LED、
电路板另一端有四个蓝色 LED 我认为红色和绿色 LED 是常见问题解答引用的两个电源 LED。
-尝试连接 UniFlash 时,在相同情况下出现相同的两个错误。 附件中的错误措辞
-正在尝试 CCS 测试连接、按照 TMS320F28027_xds100v2.ccxml >基本>常规设置>实验板套件- Piccolo F28027 >测试连接。 下面的文字记录仅报告无硬件。
-另一条 USB-A 转 Mini-USB 电缆
-重新引导 PC
-使用 LaunchXL 重置按钮
-连接 BOOSTXL-DRV8301板并为其电源端子提供12VDC 电源
在尝试下载第一个示例 Lab1时、遵循工作的 Motorware 示例时遇到的问题
此致、
David
常见问题解答项目
===========
3.为什么无法连接到 Code Composer Studio 中的 LaunchPad?
有许多原因都可以解决、而且都可以轻松解决。
•S1开关3是否处于向下位置?
这是 TRST 引脚、用于启用和禁用芯片上的 JTAG 功能。 该开关必须是
以使调试探针能够连接。
•两个电源 LED 是否都亮起?
由于采用隔离式 JTAG 接口、该电路板具有两个电源域。 低电压
应用开发、不需要 JTAG 隔离、电源域可以组合到
为方便起见(也就是说、可完全通过 USB 为电路板供电)。 请确保这样
跳线放置在 JP1、JP2和 JP3的接线柱上。
•LaunchPad 上是否正确安装了 XDS100v2的驱动程序?
右键单击“My Computer (我的电脑)”并选择“Properties (属性) 导航到对话框中的硬件选项卡
并打开设备管理器。 滚动至列表底部并展开 USB Serial Bus (USB 串行总线)
控制器项目。 TI XDS100通道 A/B 有两个条目吗? 如果没有、请尝试拔下和
在电路板中重新插入。 Windows 是否在系统托盘中向您提供任何消息? 在设备中
经理、其中一个条目的图标上是否有黄色感叹号? 如果是、请尝试
重新安装驱动程序。
测试连接结果
===========================
[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\David\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1020\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为"2021年1月1日"。
库构建时间为'11:25:57'。
库软件包版本为'9.3.0.00032'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。
JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。
JTAG IR 完整性扫描测试失败。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。
JTAG DR 完整性扫描测试失败。