This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:正常模式下的 SPI 时钟速度限制

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971630/tms320f28388d-spi-clock-speed-limit-in-normal-mode

器件型号:TMS320F28388D

您好专家、

我们知道、在高速模式下、该器件上可以有50米的 SPI 时钟。 如何从数据表中的这些电气特性中获得正常 SPI 的限制? 我尝试仔细检查了、但仍需要您的帮助。 谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    在正常模式下、SPI 只能支持频率为12.5MHz 的全双工通信。 任何大于12.5MHz 的频率、您都需要启用高速模式。

    此致、

    曼诺伊