This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:PLS 帮助提供 TMDSDOCK28379D&ANA;TMDSCNCD280049C CAD 文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSDOCK28379D, TMS320F280049, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971506/tmdsdock28379d-pls-help-to-provide-tmdsdock28379d-tmdscncd280049c-cad-file

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CTMS320F280049C2000WARETMDSCNCD28379D

尊敬的先生

现在我们在应用中使用 TMS320F28379和 TMS320F280049进行电源设计,我在  TI.com 上看到了两个演示板 TMDSDOCK28379D&TMDSCNCD280049C。您能不能帮助提供这两个演示板‘s CAD 文件,或.Sch,.PCB flie?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    可以在 C2000Ware 中找到这些文件。 安装 C2000Ware 后、请查看以下目录。

    C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C

    C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

    此致、
    Cody