This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:EMU 引脚

Guru**** 2881380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971725/tms320f2811-emu-pins

器件型号:TMS320F2811

大家好、

好的、我们来自 TI CSC、我们收到了客户有关 TMS320F2811 EMU 引脚的询问。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的查询。

"

对 TMS320F 器件进行编程时、是否可以将 EMU0、EMU1和 EMUOFF 引脚置于固定状态?  我正在测试装置中对它们进行编程、如果 POD 不需要切换这些引脚、我可以通过将它们置于固定状态来节省测试硬件。

"

谢谢您、期待您的盛情款待。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我们建议在器件数据表中将 EMU0/1连接到一个2.2K-4.7K 欧姆的上拉电阻器。  如果这样做的话、如果客户只是使用其它 JTAG 信号对器件进行编程、那么他们可以选择不将引脚输出至一个接头。

    此器件上没有被称为 EMUOFF 的信号/引脚、因此不建议使用。

    最棒的

    Matthew