This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于低功耗 DSP。

Guru**** 2477965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971618/recommended-for-low-power-dsp


我正在尝试设置一个低功耗 DSP。 您能推荐它吗? 由于 C5000和 C6000系列有许多类型,因此很难选择。 该产品用于 Zigbee 通信。 我们将选择一个低功耗 DSP 来最大限度地降低电池消耗。
当前使用的芯片(TMS320F28377S)消耗大量电流。
正常模式:140mA。
睡眠模式:120mA。 
待机模式:110mA。 HALT 模式:60mA。
规格。 
SPI:至少1x
2. SCI:至少2倍。
3. ADC:至少2倍
CPU:32位
5.内核:单核
速度:至少200MHz
7.尺寸:最小
8.操作系统:不使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C55x 是我们功耗最低的 DSP 系列、具有小巧的外形、C5517和 C5535可满足您的需求。  

      

      

    在 C6000系列中、C6742绝对是我们必须提供的最低功耗 C6000 DSP。 您可以使用 TI.com 上的功耗电子表格估算用例的功耗和电流消耗。

      

    功耗: