请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在尝试设置一个低功耗 DSP。 您能推荐它吗? 由于 C5000和 C6000系列有许多类型,因此很难选择。 该产品用于 Zigbee 通信。 我们将选择一个低功耗 DSP 来最大限度地降低电池消耗。
当前使用的芯片(TMS320F28377S)消耗大量电流。 正常模式:140mA。 睡眠模式:120mA。
待机模式:110mA。 HALT 模式:60mA。
规格。
SPI:至少1x
2. SCI:至少2倍。
3. ADC:至少2倍
CPU:32位
5.内核:单核
速度:至少200MHz
7.尺寸:最小
8.操作系统:不使用