This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:开发者套件

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971489/tms320f28377s-developer-kits

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

您好!

我们正在从头开始开发太阳能混合逆变器。 出于开发目的,我们提供了两个套件:

       Launchpad

https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D/  

 2.       控制卡

https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28379D/ 

其中哪一项将适合我们的发展。 我们使用16个 ADC 通道、12个 PWM、多个 GPIO、RTC (i2c)、EEPROM (i2c)、 UART (Modbus)、LCD (GPIO)、我们的计划很紧、在实际电路板准备就绪之前、我们必须在开发套件本身上完成大部分开发工作。

您能否建议我们更好地选择 Launchpad 或 controlCard?

此致、

Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvathi、

    LaunchPad 将是成本更低的开发套件。  controlCARD 将提供对 F28379D 信号引脚的更多访问、旨在展示更好的性能(例如 ADC 性能)。

    根据您的要求、这两种套件看起来都可以正常工作。  但是、LaunchPad 将几乎无法使用。
    (对于 LaunchPad、您可以查看以下内容: https://www.ti.com/lit/sprui73;请注意、它可以访问16个单端 ADC 输入和12个 ePWM 输出)

    由于您的目标及其提供的灵活性、我可能会推荐 TMDSDOCK28379D 满足您的特定需求。

    ===

    以下信息/设计可能也是您感兴趣的内容:
    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/solar-digital-power.html


    祝您在项目中好运!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们的所有数字电源 TI 参考设计都使用控制卡。 因此、我建议使用控制卡、即使它的成本更高、如 Brett 提到的那样。

    Shamim