This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:F28002x 处理器的输入 XBAR

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971494/tms320f280021-input-xbar-for-f28002x-processor

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

在 TRM 部分"9.1输入 X-bar"中、提到输入 Xbar 来自 Input1-16。 但是、在"9.3.2 INPUT_XBAR_REGS 寄存器"部分中、我们只有 INPUTSELECT1-14寄存器。

如果我们检查 F28002x、'f28002x_input_Xbar.h'的 C2000ware 器件支持、我们将看到 Input1-16的锁定位 INPUTSELECTLOCK_BITS。 不过、这里的输入选择寄存器仅为1-14。

在第6章"双时钟比较器"和第18章"增强型捕捉"中、输入 XBar 15和16作为 DCC 和 eCAP 的源

F28002x 是否具有 INPUT15和16?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看。 有16个输入 XBAR。 将更新寄存器。 同时、Driverlib 软件具有所有输入。

    NIMA