This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:如何在没有 Code Composer Studio 的情况下安装28069F Launchpad FTDI 驱动程序

Guru**** 2523050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971020/tms320f28069f-how-to-install-28069f-launchpad-ftdi-drivers-without-code-composer-studio

器件型号:TMS320F28069F

有人可以指导我如何为28069 Launchpad 安装 FTDI 驱动程序吗?

我在另一台使用 CCS (和 XDS100V2)的计算机上进行了一些开发,在该计算机上,我使用第二个 FTDI 端口作为虚拟 COM 端口。

要求此应用程序在不安装 CCS 的 PC 上独立运行。 我需要这些驱动程序。

FTDI 站点中的驱动程序不起作用。

我搜索了好几个小时、找不到 TI 驱动程序

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您联系 E2E。  正如您提到的、这些通常作为 CCS 软件包的一部分进行安装。

    我认为这些文件不可单独下载、但您可以在具有此安装路径的 PC 上找到它们

     C:\ti\ccs_base\emulation\windows\XDS100_drivers

    然后将其复制到不需要 CCS 的其他 PC 上。

    仅为了阐明 LaunchPad 上的 FTDI 被编程为具有串行反向通道的 XDS100v2仿真器;因此、直接来自 FTDI 的驱动程序将无法工作。

    最棒的

    Matthew