This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SPI 多从运行

Guru**** 2528090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971257/tms320f28379d-spi-multiple-slave-operation

器件型号:TMS320F28379D

各位专家:

我想在主模式下使用具有2个从器件的 SPI。 参考手册18.2.2简要介绍了如何实现这一目标。 从哪里可以获得有关如何使用示例执行该操作的更多信息?

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    这是一个常见问题。 您可以在论坛中搜索类似的问题和建议。 基本上、您需要将 GPIO 引脚用于从器件选择信号。 在每次 SPI 传输之前、CPU 需要为每个从器件设置/清除 GPIO 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    我在论坛上找不到太多东西。 但正如我在答复中所理解的那样、我们需要悬空实际的芯片选择引脚并使用其他 GPIO 作为多个从器件的芯片选择。 并需要根据从器件选择将其设为高电平和低电平。 我是对的吗?

    上述方法是否正常、或者是否应使用模拟开关来选择芯片?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    F28379D 器件引脚具有多种功能。 您可以通过引脚复用寄存器选择引脚功能。 您可以将引脚配置为 GPIO 并通过 CPU 对其进行控制、而不是将引脚配置为 SPISTE 并将其悬空。

    下面是 GPIO 上的一些 E2E 线程作为芯片选择。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/613315

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/257541/902103