This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导至闪存时间

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971309/tms320f28388d-boot-to-flash-time

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我使用的是 TMS320F28388D 控制器。

从数据表中、引导至闪存的时间为1.2ms

但是、我的应用程序具有全局变量、我需要在启动时初始化、此初始化需要 很长时间。

我们是否可以控制代码、以帮助我们在1.2ms 的时间内实现上述启动至闪存

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    我们在此主题上打开了另外两个线程(端口)。 如这些线程上所述、1.2ms 是 CPU 执行从引导代码中跳出的时间。 之后是所有用户代码。  

    此致

    Vivek Singh