This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何将十六进制可执行文件下载到 LAUNCHXL-F28379D? Uniflash?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969233/launchxl-f28379d-how-to-download-an-hex-executable-to-launchxl-f28379d-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

如何将十六进制可执行文件部署到 TI LAUNCHXL-F28379D 板? 我们没有使用 CCS 编译然后下载的源代码。 我们现在仅拥有其编译的十六进制文件。

我们应该使用哪种软件实用程序? Uniflash? 是否有描述该过程的教程或文档? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制文件的格式是什么?

    Uniflash 支持以下格式?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    感谢你的答复。 我不确定十六进制文件的格式是什么。 十六进制文件由 CCS 生成、也可由 CCS 下载。 您知道如何检查格式吗? 谢谢你。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    http://www.ti.com/lit/spru513 第12.5节"目标格式说明"中介绍了不同十六进制格式的说明。 (第315页)

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manoj。 我检查您推荐的文档、我的 hex 文件是兼容的。

    您在上一个帖子中发布的 Uniflash 教程链接非常有用。 再次感谢你。

    此致、

    Tom