This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 MCU 的建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970377/recommendation-for-mcu

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DLAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379DTMDSDOCK28379D

您好、TI 专家

我使用的 TMS320F28379D 没有用于信号负部分的 ADC。 您能否推荐任何具有 ADC 负值部分的类似尺寸(可以大于-但不会比 TMS320F28379D 大或小)的 LaunchPad 产品?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    F28379D 具有16位差动 ADC 输入、如果您需要的话。 如果需要、我建议查看器件数据表和参考手册以了解有关功能的更多详细信息。

    LAUNCHXL-F28379D 具有一些为差分输入布线的 ADCD 输入。 此外、板载差分放大器(U1)用于将 ADCIND4和 ADCIND5输入端连接到 SMA 连接器焊盘。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    非常感谢您的回答。 是的、我可以使用差分 ADC。 但是、在这种情况下、一个电路板上需要6对(6个独立的信号)。 LAUNCHXL-F28379D 是否具有配置? 如果不是、您能向我推荐一些其他具有该配置的 TI launchpad。
    或者、我可以在外部使用差分运算放大器并放置偏移-但是、这将占用 PCB 的很大一部分、还需要额外的 DSP 编程。 这就是我要寻找一个模块的原因、该模块具有6对具有负信号感应功能的差分 ADC/ADC。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我展示的 LAUNCHXL-F28379D 电路具有6个信号(3个差分对)。 其中一对连接到差分放大器和 SMA 连接器。 这是唯一具有差分 ADC 功能的 C2000 LaunchPad。

    您可以查看 TMDSCNCD28379D controlCARD +基板(请参阅 TMDSDOCK28379D)。 大多数(如果不是全部) ADC 信号以差分方式进行路由、但电路板上不包含外部放大器电路。

    最棒的

    Kevin