This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:适用于36极三相 BLDC 的 BLDC 电机驱动器、采用 TMDSCNCD28069MISO 和半桥电机驱动器

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD280049C, TMDSADAP180TO100, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971024/tmdscncd28069miso-bldc-motor-driver-for-a-36-pole-three-phase-bldc-using-tmdscncd28069miso-and-half-bridge-motor-drivers

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPINTMDSCNCD280049CTMDSADAP180TO100TMS320F280049C

大家好、

我们有一位客户正在寻找一款 BLDC 电机驱动器、用于直径为10英寸的36极三相 BLDC 洗衣机电机、在转子上使用星形配置绕组在端子上使用永磁体。 他需要大约3马力的扭矩、电机轴的最大转速为3600 rpm。 他看到一个工作设备、在略高于400V 的电压下消耗大约超过1安培。

我们能否 将 TMDSCNCD28069MISO 与下面的半桥电机驱动器一起用于此应用?

https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=121;700

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    作为起点、您可能需要从 TMDSHVMTRINSPIN 等 EVM 开始尝试该解决方案(此 EVM 有限制)。  此 EVM 附带69M controlCARD。  您使用 www.ti.com/tool/motorware 作为软件。

    这是一个较旧的产品系列。 有一个较新的版本、与这个69M 器件相似、被称为 TMS320F280049C。  它有一个 controlCARD TMDSCNCD280049C、可通过使用适配器板 TMDSADAP180TO100与该 EVM 配合使用 、并使用 www.ti.com/tool/c2000ware-motorcontrol-sdk 获取软件示例。

    祝你好运~