This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 工具中的 CLB TILE0?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971243/tms320f28388d-clb-tile0-in-clb-tools

器件型号:TMS320F28388D

您好、香榭丽舍

在 RTM 中、CLB 逻辑块编号的范围为1到8。 但 TILE0是从 CLB 工具生成的、如随附的图所示。  
请您说明什么是正确的吗?

谢谢、
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、从 CLB 工具生成的逻辑块编号只是一个用户可以修改的名称。 此名称会影响生成的文件中的函数名称。 但是、如果默认名称与 RTM 匹配则会更好。  

    Steve