This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:双核通信

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971178/tms320f28379d-dual-core-communication

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

对于一个项目、我需要使用双核、并在两个内核之间进行通信(使用触发器、交换数据)。

阅读数据表后、我找到了两种使用 IPC 或共享存储器的方法。 我还下载了 C2000ware 中的示例

我的问题很简单:我需要 GPIO 之间的硬件连接才能使用触发器还是可以使用软件触发器?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需永久的硬件连接。 有用于通信协议的专用 IPC 寄存器。 请查看 TRM。 它详细介绍了协议。

    专用 IPC 消息 RAM 或共享存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您能给我发送 TRM 的链接吗? 我在您的网站上找不到它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接:

    www.ti.com/.../spruhm8h.pdf