请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
对于一个项目、我需要使用双核、并在两个内核之间进行通信(使用触发器、交换数据)。
阅读数据表后、我找到了两种使用 IPC 或共享存储器的方法。 我还下载了 C2000ware 中的示例
我的问题很简单:我需要 GPIO 之间的硬件连接才能使用触发器还是可以使用软件触发器?
谢谢、
此致