This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:调试建议

Guru**** 2881370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971082/tms320lf2407a-debug-suggestion

器件型号:TMS320LF2407A

您好、香榭丽舍

我正在支持客户处理他们的产品故障案例。 最近、他们在生产后测试 F2407电路板时发现以下故障。

1.芯片发热。 断电后、电路板上3.3V 和 GND 之间的电阻小于100欧姆、正常值为1.3K 至1.4K;

2.上电复位无法正常工作,需要手动按复位按钮使其正常工作。 复位电路的输出波形与正常的乘积相同;

3、加电后根本不工作、但程序可以编程、测试时钟信号也正常。

F2407技术材料的获取非常有限。 您能建议如何继续调试吗?

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

                 我认为这不是 LF2407A 的问题。 它必须是电路板中的其他东西。

    1. 此设计已投入生产多长时间?
    2. 在多少个电路板中看到了这个问题?
    3. 如果您用新设备更换有缺陷的设备,问题是否会消失?
    4. 您是否检查过良好电路板与不良电路板相比的电流消耗? 在未焊接 LF2407A 单元的情况下执行此操作。  

    [引述]3. 加电后根本不工作、但可以对程序进行编程、测试时钟信号也正常。[/QUERP]

    这是在发热的电路板上吗?  

    请随意离线讨论。