This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:SDFM 转换的启动时序

Guru**** 2817445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969483/ccs-tms320f28379d-start-timing-of-conversion-for-sdfm

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家:

我的客户正在通过以下项目学习 F28379D 的 SDFM 滤波器功能。 客户了解他们能够使用 SDFM-ISR 中断读取数据。 这意味着、SDFM 滤波器数据转换完全完成后、客户了解到发生了这个中断。 此外、客户询问客户是否也能够知道 sdfm-filter 的转换启动时序。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sdfm

此致、Miyazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    [报价用户="Takayuki Miyazaki]]客户询问客户是否也能够知道 sdfm-filter 的转换启动时序。 请问,我能请您的专家就此提出建议/意见吗?[/引述]

    SDFM 主滤波器可与 PWM 事件(SDSYNC)同步。 您的客户可以在 TRM 中阅读有关此功能的更多信息、但基本上、这将使他们能够将滤波器的启动设置为特定事件/时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gus、

    感谢您的澄清。 我与客户分享了您的意见。 由于我目前没有收到任何其他问题、我想关闭此主题。

    如果我们需要专家的进一步帮助、我将创建新主题。

    此致、

    宫崎