This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 F28379D 为 直流/直流转换器和直流/交流逆变器( 开关频率= 10kHz 时的 PWM 7、8、9)生成 PWM 信号(PWM 1、2、3、3、开关频率= 200kHz)。 到目前为止、我使用 PWM1来实现 ADC_ISR。 所有控制过程都在 ADC_ISR 内部进行、频率为200kHz。 我使用以下代码为 ADC_ISR 选择 PWM1:
EALLOW;
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;//选择 SOC 为零
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;//启用 SOCA
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_1ST;//在发生_____事件时生成脉冲
EDIS;
现在、我要将 PWM7用于具有10kHz 开关频率的 ADC_ISR、同时在直流/直流级保持 PWM1、2、3的200kHz 开关频率。 为此、我尝试将上述代码中的 EPwm1更改为 EPwm7、但这不起作用。 您能不能指导我在将 PWM7用于 ADC_ISR 时缺少什么?
你好、Nima、非常感谢。 我能够使用上面建议的方法以10kHz 的频率获得 ADC ISR。
在这方面,我还有另一个问题。 如何在同一代码中设置2个 ADC ISR、一个以10kHz 运行、另一个以200kHz 运行? 我将随附代码的 c 文件以供您参考。 我希望在200kHz 的 ADC ISR 中控制直流/直流级和电流感应、并在10kHz 的 ADC ISR 中控制直流/交流级。
我认为所附文件中的代码的这一部分需要更改、但我并不真正了解如何进行更改。 请提供指导。
//line 343至351
//此示例中使用的中断被重新映射到
//此文件中的 ISR 函数。
//
EALLOW;//这是写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
PieVectTable.EPWM1_INT =&epwm1_ISR;
// PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx7=1;
PieVectTable.ADCA1_INT =&adca1_ISR;//针对 ADCA 中断1的函数
EDIS;//这是禁止写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
//行1077至1081
// ADC SOC
EALLOW;
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;//选择 SOC 为零
EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;//启用 SOCA
EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_1ST;//在发生_____事件时生成脉冲
EDIS;