This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:5.1.1编译器下载

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970363/tms320f2812-5-1-1-compiler-download

器件型号:TMS320F2812

您好!

当我遇到这种情况时、我更新了我们非常旧的应用软件之一、该软件是为 F2812构建的、编译器版本5.1.1。  

我无法获取用于下载此编译器版本的 TI 站点链接。

请帮我下载编译器。

谢谢、

Munaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munaf,

    这可能需要我一段时间才能深入研究。  我相信我们今天没有这方面的公开链接。  我可能需要将其发布在某个位置、然后向您发送一条私人 E2E 消息。  如果您看到一个 E2E 朋友请求、我将尝试连接以发送私人消息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munaf,

    我成功找到了它。  我现在正在上传到网站。  我已向您发送朋友请求。  如果您可以接受、我将在上传完成后通过 E2E 私人消息向您发送链接。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    非常感谢您共享编译器。

    谢谢!

    Munaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。