This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:硬件设计指南(原理图、PCB)?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D, TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970166/tms320f28388d-guidelines-for-hw-design-schematics-pcb

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DC2000WARETPS62420

团队、

您能帮助回答以下问题吗?

1)根据数据表、每个电压电源引脚(VDD、VDDIO)应分别以100nF 的电容进行去耦。
这是必须的、还是附近的电源引脚也可以组合在一起? 有没有具体建议?

2) 2)是否存在可用 VSS 连接的细分信息、以了解它们所属的电源或功能组?

3) 3)是否真的需要在22µF ADC 连接处的 VREFHIx 和 VREFLOx 之间连接一个 μ F 电容器以进行16位转换(请参阅 SPRSP14C 的第17页)?

4)我从其他 E2E 论坛帖子中看到、硬件设计指南的最佳文档是数据表/数据手册。
正确吗?

TMDSCNCD28388D 卡(C:\TI\C2000\C2000Ware_3_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D 中的原理图/PCB)是否也可视为硬件设计的良好参考?
例如、TPS62420 PMIC 是否处理3V3和1V2的适当加电/断电排序?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    我们建议遵循所有数据表指南、请参阅下面的我的答复。

    1. 我想您在问、是否可以为彼此靠近的引脚共享去耦电容器。 如果是、我认为只要电容不是太远、并且您在电路板上包含足够数量的电容、就可以。 您可以查看 TMDSCNCD28388D 设计以获取指导(VDDIO 上有16个电容器、VDD 上有7个电容器)。
    2. 我不相信我们有这个机会可以分享、但我们会检查并返回给您。
    3. 是的、您应该包含电容器。 更多详细信息、请参阅 SPRUII0中的"20.15.4设计外部基准电路"部分。
    4. 是的、数据表和 TRM 是我们目前提供的最好的书面指南。 我建议参考 TMDSCNCD28388D 以获得良好的参考设计。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    回到您的问题2、我们只需分享以下一般信息。 数字 IP 接地至芯片级 VSS、模拟 IP 接地至芯片级 VSSA。

    您能否进一步解释对 VSS 引脚细分的需求? 这不是我以前见过的问题、通常问题更多是模拟和数字接地的隔离。

    最棒的

    Kevin