This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:关于 F280041晶体振荡器负载电容

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970267/tms320f280041-about-f280041-crystal-oscillator-load-capacitance

器件型号:TMS320F280041

 您好 Champ、

客户使用的20M 晶体、负载电容为8pF。

但是、从数据表中可以看出、最小值应为12pf、对于用例有任何风险?

我们的建议是什么?

,使用的外部电容为两个8pf μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    视情况而定。 您的客户是否在晶体启动时间、驱动电平、裕度等方面对电路板进行过任何评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请告知详情、具体取决于哪种情况?

    如果取决于,为什么数据表最小值为12pf?

     驱动电平、裕度的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表的字母、是的、这是违反规定的、但这取决于 PCB 对有效负载电容的贡献大小。 这就是为什么我问您的客户是否对 PCB 进行过任何晶体评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    客户在当前 PCB 上使用了8uf、电路板运行良好!

    客户只担心任何风险?

    请告知客户需要进行的详细测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、我们建议客户让晶体供应商使用其电路板对晶体进行表征、以查看系统中剩余的裕度。 PCB 寄生效应对晶体性能有很大影响、因此仅仅因为一个 PCB 设计上使用的晶体不一定意味着另一个设计上使用的晶体。

    我们建议客户让晶体供应商执行此评估的原因是、大多数客户没有执行此评估的工具或专业知识、尤其是没有找到相关晶体的确切规格。 由于 TI 不是晶体供应商、因此我们无法为客户提供这种服务。