This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:ROM 闪存 API eabi 版本示例

Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968731/tms320f280049c-example-of-rom-flash-api-eabi-version

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家、

我想问、我们是否有 ROM 闪存 API eabi 版本的示例。

我的客户需要将闪存 API 示例从 COFF 迁移到 EABI 格式、他们不知道如何嵌入库以及如何修改 CMD 文件。

您能否提供一些相关指导? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    您是指 ROM 闪存符号库吗? 在 C2000Ware v3.03.00.00中、提供了 EABI 符号库。

    ~\C2000Ware_3_03_00_00\libraries\boot_rom\f28004x\RevB\rom_symbol_libs\Flash_API

    如果这不能满足您的要求、请澄清! 谢谢!

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、您是对的、我的问题是如何使用此 EABI 库。

    客户不知道如何处理 CMD 文件中的 ROM 闪存 API 空间以及如何在项目中链接库。 他们希望我们提供一些简单的示例、让他们了解这一点。 但是、我在 C2000Ware 中找不到相关示例。

    您能为示例/用户指南提供帮助吗? 谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    明白了。  我将于明天向您发送一个示例(该示例将于2月底在 C2000Ware 中发布)。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    现在、当我开始为您研究示例时、我意识到您要求一个示例使用 EABI ROM 闪存 API 符号库。  昨天、我想您要求一个 ROM 闪存 API 符号库-我想是 COFF。  

    我可以在下周生成一个。  如果您想使用 COFF ROM 闪存 API 符号库的示例、我们明天就可以提供一个示例。  请告诉我。  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    是的、客户需要 一个示例来使用 EABI ROM 闪存 API 符号库、并且他们的项目代码版本是位字段。

    感谢您努力开发该示例。

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    让我与团队讨论一下、然后就此向大家汇报。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    我已就此离线向您发送了一封电子邮件。  让我们在此进行讨论。

    谢谢、此致、
    Vamsi