This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:当环境温度从10C 上升至50C 时、VADCREFM 上升10mV

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970118/tms320f2808-vadcrefm-rises-10mv-when-ambient-temperature-rises-from-10c-to-50c

器件型号:TMS320F2808

您好!

我的客户已使用 TMS320F2808很长时间。

最近、他们有一批电路板、当温度发生变化时、ADCRESULT 将根据固定采样电压发生变化。

我们发现它是由温度变化时 VADCREFM 的变化引起的。

VADCREFM 在10C 时为0.56V、在50C 时为0.57V。

VADCREFP 在10C 时为1.31V、在50C 时为1.31V。

他们希望进行故障分析、因为最近只有这一批次存在此类问题、但我不确定我们测得的电压是否超出规格、因为我们在数据表中仅具有内部电压基准温度系数的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    客户能否澄清 ADCRESULT 值从10°C 到50°C 的变化?  它还有助于提供理想的输入电压/ADC 代码(即、如果没有增益/偏移误差)

    我们预计它们会随着温度的变化而发生一些增益误差变化(以及具有偏移误差的较小运动)、ADCREFP/M 上的电压也会相应地变化。   

    我们需要了解器件是否超出了 DS 中所列增益或偏移误差的规格、每个值均为+/-60LSB。   

    典型温度共效列在50ppm/°C 下。  这意味着、对于40C 的运动、我们应该预计会有2000ppm 的运动。  这会导致增益误差的潜在变化约为0.2%、或在3.0V 输入时的潜在变化约为8个代码。

    同意在我们确定器件是否仍在规格范围内之前提交进行故障分析已经成熟。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    例如、如果 VIN=1.5V 且具有内部基准、则理想的 ADCRESULT=2048。

    如果我们得到实际的 ADCRESULT=2000。

    则误差为48。

    但误差由增益误差、偏移误差、INL 和 DNL 组成。

    那么、如何知道增益误差是否超出规格?

    此外、由于增益误差大至60LSB、这意味着如果我们输入3V、ADCRESULT=4036 (40968-60)仍然是可以接受的。 误差太大。 我们如何减少误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您的第1点正确、我们需要进行2点计算以确定什么误差是增益和偏移。  INL 的上限为1.5LSB、因此它将是一个非常小的影响因素。

    在您的示例中、理想输出代码为2048LSB、测量值为2000。  在本例中、我们可以再看一个点、可能是0.5V、理想值为683LSB、然后得到测量值。

    一旦我们得到了这个值、我们就可以用标准斜率/截距公式 y = mc+b 来代替、其中 m 将是增益、b 是偏移。

    在温度变化方面、我们是否知道客户观察到的10C - 50C 变化中的代码数量?  或者10C 和50C 的值对它们来说都是不可接受的。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    它从2040移动到2047。 但他们没有告诉我 ADC 输入引脚上的确切输入电压、因为他们尚未测量该电压、我们只知道7LSB 对应700mA、他们正在测量功率级中的电流、这种700mA 的变化是不可接受的。

    如果这种随温度变化的范围在 F2808的技术规格范围内、他们会担心、那么他们可能会长时间使用不合适的控制器来满足设备需求。