This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于 TMS320F28377S 的 LCD (基于 GPIO)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969708/tms320f28377s-lcd-for-tms320f28377s-gpio-based

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们正处于使用 TMS320F28377S 进行 UPS 应用的设计阶段。 我们要求此产品使用16 * 4 LCD (并行接口)。

1.我们计划在8位模式下使用是否有适用于 TI 的驱动程序?

2.您能否共享任何示例代码?  

3. TMS320F28377S 的并行或串行接口连接是否更容易?可提供哪些示例代码?

此致

Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parvathi、

    我不知道 TI 提供的任何基于 C2000的 LCD 驱动程序。  最相关的软件是通过 C2000Ware 发布的外设示例:

    ~\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xs+示例\CPU1\
    ~\C2000Ware_3_03_00_00\device_support\f2837xs+示例\CPU1

    最易于使用的接口是与 LCD 接口最兼容的接口。  例如、如果 LCD 具有模拟存储器访问的异步模式、则 EMIF 将是一个不错的选择。  如果 LCD 需要连续的并行数据流、则可以选择 UPP。  如果没有完全匹配的内容、GPIO 将是最基本的选择。

    您还可以参考 《C2000外设指南》 来比较 C2000器件之间的外设。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 GPIO 上使用16*2 LCD (仅4条数据线)。 您能不能建议从哪个驱动程序示例开始更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些 GPIO 示例是一个良好的开端:

    ~\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xs\examples\CPU1\GPIO

    对于 GPIO_ex2_toggle 示例、可以使用 GPIO_writePin ()和 GPIO_writePortData ()、而不是 GPIO_togglePin ()。

    Tommy