This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:STL 和 SDL 库可用性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970628/tms320f280049-stl-and-sdl-libraries-availability

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WAREC2000-SAFETI-DIAGNOSTICS LIB

团队、

SDL 用户指南 指出、用于 f28004x 的 STL 和 SafeTI SDL 在 c2000ware 中提供、但在03_03_00_00版本中查看诊断库文件夹时、我发现它与 我们为 f2807x、f2837xD 提供的 C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 软件包的内容不完全相同、 f2837xS 和兼容支持包(CSP) 。  

请您澄清一下 f28004x 与 f2807x、 f2837xD 和 f2837xS 的安全诊断产品之间的主要差异。

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28004x CLA 和 C28x STL 以及 CSP 文档仅在请求时提供、不属于 C2000Ware 的一部分。

    F28x7x SDL 包含许多模块、涵盖了 C2000Ware 中的 F28004x 示例已经很好地展示的机制。 使用 ECAP 监控 ePWM、各种通信外设环回测试、使用 ERAD 进行堆栈溢出监控等示例已经以某种形式提供、因此未成为 F28004x SDL 的一部分。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

     对于 NDA 客户、访问 CLA 和 C28x STL 以及 CSP 文档的流程是什么?

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    请给我发送一封包含客户/项目信息的电子邮件、我们可以为您提供请求链接

    惠特尼