This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TIDA 00951直流/直流隔离式双向软件流程图

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970480/tms320f28377s-tida-00951-dc-dc-isolated-bidirectional-software-flow-diagram

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我收到 了 TIDA 00951 DC-DC 的固件。 但是、没有提供说明代码或软件设计逻辑的文档、详细信息、如使用的中断等 从哪里可以获得这些信息? 如果这些可用,您可以共享吗? 在线提供的设计文档仅详细介绍了硬件逻辑、 请参阅任何有关软件文档或逻辑/软件流程图的帮助。

此致、

Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parvathi

    您可以在设计页面上提交软件请求