This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 上的 Modbus

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969704/tms320f28377s-modbus-on-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我们正处于使用 TMS320F28377S 进行 UPS 应用的设计阶段。 我们要求使用2个使用 MODBUS RTU 进行外部通信的 UART。 我们的问题如下:

1.分别使用2个 UART 作为2个 MODBUS RTU,是否可行?

2.您是否有可在此 TMS320F28377S 或任何其他类似控制器上运行的 MODBUS 示例代码?

3.在哪里可以找到适用于 TI C2000控制器的 MODBUS 和 UART 示例?

此致

Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvathi、

    TI 尚未对此协议进行调查、构建示例或拥有相关经验。  因此、我们的支持将主要限于针对此问题的 C2000级问题。 请参阅以下有关社区实施的 Modbus 协议的主题、该主题可能是一个良好的起点、但不保证不存在错误或可使用:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/859959

    如果您有任何其他 C2000相关问题、敬请告知!

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将对此进行检查