This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:适用于 TMS320F28377S 的 I2C 上的 EEPROM

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969712/tms320f28377s-eeprom-on-i2c-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

对于我们的设计、我们希望您使用基于 I2C 的 EEPROM。 您能否为此共享一些示例代码?

此致、

Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 中有一个 I2C EEPROM 示例:

    [C2000Ware 安装]\driverlib\f2837xs\examples\cPU1\i2c

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将对此进行检查。