This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U 不工作

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970133/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-is-not-working

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28232

我有两个 NO.S 的 XDS110调试探针、用于连接 TMS320F28232。

一个 XDS110工作正常。 在另一个 XDS110中、绿色 LED 不亮且无法正常工作。

请给我一些想法、如何调试和解决这个问题。

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦苏

    我建议使用附加的(也在 CCS 路径中 、这里是 C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\)来查看是否可以使用命令行工具检测 XDS110。  另外、请查看恢复 XDS110的最后一个问题、就是这个问题。

    一旦您在随附的中确认了可以/不可以执行的操作、我可以帮助进一步调试。

    最棒的

    Matthewe2e.ti.com/.../XDS110SupportReadMe.pdf