This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379d (Simulink)上 VOC 升压整流器的 ADC/ePWM 块连接

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968584/tms320f28379d-adc-epwm-block-connection-of-a-voc-boost-rectifier-on-f28379d-simulink

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在 F28379d 上实施 VOC 升压整流器、此模型在 MATLAB 2019b 上使用 Simulcape 块进行仿真。

首先、该模型已经使用 Powerfactor 块构建并运行。 现在、我已经用 C2000支持包中的 DMC 块替换了所有块、但我在模型的输入和输出方面遇到了问题。

我选择将 ADC 块用于电压和电流输入、并将 ePWM 用于 PWM 信号输出、但我在连接方面遇到困难。 请帮帮我。 如何将 ADC 块与电压表和电流表连接? 如何设置能够从空间矢量发生器 Ta、Tb 和 Tc 生成 PWM 脉冲的 ePWM 模块? 我是否需要 GPIO 块进行输出? 我在这里连接了该模型。

感谢您的帮助!

保持健康!

Siyuane2e.ti.com/.../VOC_5F00_SVPWM_5F00_F28379d.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡源

    感谢您访问 E2E 论坛。  我将要求 Mathworks 团队查看此帖子、您也可以考虑在他们的论坛上发帖。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew

    非常感谢、我还会将其发布在 Mathworks 论坛上、如果您有任何想法、请与我联系、我对此表示感谢。

    保持健康、

    锡源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan、

    您可以在以下链接中参阅我们的 VMC 降压转换器模型:

    为直流/直流降压转换器建模电压控制器- MATLAB & Simulink 示例- MathWorks India

    请注意、我们具有相同的仿真模型和 Codegen 模型。

    现在、您有了仿真模型、并希望将其转换为 Codegen 模型、以便在目标上运行它。

    以下是可从上面的链接中查找的文件:

    DCDC_Buck_Sim.slx 可用于模拟直流/直流降压转换器的控制器。

    f28379D_DCDC_Buck.slx 可用于生成代码并将其加载到 F8379D LaunchPad 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 在尝试了几个示例之后,我已经解决了!