This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:可在 F280025中集成正弦/余弦编码器

Guru**** 1827790 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970225/tms320f280025c-the-possible-to-integrate-sin-cos-encoders-in-f280025

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TIDA-00176

您好、专家、

客户对 TIDA-00176解决方案感兴趣、他们想知道 F280025是否能够实现内部的正弦/余弦编码器。

您能否为客户提供有关该问题的评论或示例? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、 我们正在寻找合适的人来解决您的问题。  感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、  

    请查看此应用手册。  遗憾的是、作者不再在 TI 工作、因此我们当前回答问题的能力有限。  请查看它是否对您的客户有所帮助。  

    此致

    Lori