This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:增益计算

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/970221/tmdssolaruinvkit-gain-calculation

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT
主题中讨论的其他器件:SFRA

我想知道、CNTL_PI 等的增益值是根据某些硬件还是使用波特图进行仿真计算的?

//CNTL PI 逆变器总线电压调节环路
Dmax_BUVs =_IQ24 (0.80);
Pgain_BUVs =_IQ24 (1.0);
Igain_BUVs =_IQ24 (0.001); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们最新 参考设计中的控制环路实现 方案基于理论建模(初始) 、然后  使用 SFRA (软件频率响应分析器)验证波特图。 但是、该 设计具有非常慢的电压环路、我们可能通过查看时域响应(瞬态响应)对其进行了调整。 但您当然可以使用这里的 SFRA 来验证波特图。

    Shamim