请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
正如您在我的其他线程中看到的、我正在使用 enet_lwip 示例在定制板和计算机之间建立连接。 到目前为止,我一直在使用一个由3个文件组成的网页:1 html 文件、1 javascript 文件和1个图像。 对于我的项目的以下内容、我必须使用由38个文件组成的网页、其中包含大量 html 和 javascript 文件、一些图像和一些 CSS 文件。 我可以使用 makefsdata 编译这些文件、但问题是 fssdata.c 文件太大:超过50MB (确切地说是57)。 因此、微控制器的闪存不足以存储这些文件。
一种解决方案是使用 SD 卡存储网页文件、但我不知道我是否可以将 fssdata.c 文件存储在 SD 卡上、而将程序的其余部分存储在闪存上。 是否有任何解决方案可以执行类似的操作?
非常感谢、祝您愉快、
Nathan