This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:适用于 TMDSHVMTRINSPIN 的电机

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSHVMTRINSPIN, TMDSADAP180TO100, HVPMSMMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969417/tmdscncd280049c-suited-motor-for-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPINTMDSADAP180TO100HVPMSMMTR

我想购买 TMDSHVMTRINSPIN 和 TMDSCNCD280049C、这些280049c 工具是否有合适的电机? 我可以从 TI 购买吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下链接。 这是 TI.com 上提供的电机

    此外、TMDSHVMTRINSPIN 可驱动大多数低于功率级额定值的商用电机。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 TMDSCNCD280049C 与 TMDSHVMTRINSPIN 搭配使用吗? 我是否需要 TMDSADAP180TO100适配器?

    我可以使用 TMDSHVMTRINSPIN 工具来驱动 HVPMSMMTR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 您需要适配器

    e2e.ti.com/.../857212

    2.您可以  使用 TMDSHVMTRINSPIN 运行 HVPMSMMTR

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果从 TI 网站购买这些工具、我可以从哪里以及如何获取收据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 的范围仅限于技术支持。

    您可以在 TI 网站上提出所有与订单相关的问题、也可以从以下链接中找到一些信息

    www.ti.com/.../shipping-tracking-and-invoicing.html

    最棒的

    John