This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:限制外设寄存器访问

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969749/tms320f280045-restrict-peripheral-registers-access

器件型号:TMS320F280045

你(们)好。

我对以下问题感兴趣:该软件由两部分组成、一部分与安全相关、另一部分与安全无关。 这两个软件部件位于单独的闪存/RAM 区域内、并且彼此间的关系很大。 是否有办法阻止非安全相关软件部件对硬件寄存器、特别是看门狗寄存器的访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    诸如 WD 之类的外设与安全性无关、因此我们没有根据区域安全性阻止对其进行访问的功能。 但是、所有关键寄存器都受 EALLOW 功能保护、以避免某些代码意外写入这些寄存器。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。