This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052F:使用 instaspin 控制 UAV 电机、somtimes 控制失败和 UAV 崩溃

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969690/tms320f28052f-use-instaspin-to-control-uav-motor-somtimes-control-failed-and-uav-crash

器件型号:TMS320F28052F

尊敬的:

    当 Rs = 10m Ω LD LQ=7uH、 23对极时、我们使用28052F DSP 来控制四转子 UAV 电机。

    控制模型如下所示:

    飞行控制使用 Vsref 来控制电机。  

    在 ESC 中、我们使用 ID =0和 PI 控制来获得 Vd。

    Vq =(Vsref*Vsref - Vd*Vd )^0.5  最大 Vsref = 0.53。

    在飞行过程中,有时控制失败,UAV 崩溃。 异常电机为 M1。   最后一个数据如下所示:

    

   ID 电流 波动很大、如下所示:

   

    

    但 M4电机日期 如下:

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否使用 lab02c 来识别您自己电路板上的电机参数? 然后使用确定的电机参数运行连续的实验?

    2.由于矢量电压大于"0.5"、您是否启用过调制和电流重构?