This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:CLA 程序长度是否可以缩短?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969976/tms320f28069f-can-cla-program-length-be-shortened

器件型号:TMS320F28069F

我的 CLA 程序位于0x009000 (L3 DPSARAM)、所有任务都能正常工作。 但是、如果我尝试将 CLA 程序区域的长度从0x001000缩短为0x000800、因为我的 CLA 任务的长度为0x0630、这样我就可以释放存储器以进行其他操作、我就会遇到麻烦。 如果我尝试将任何代码放置在新释放的区域中、即使链接器和映射文件看上去一切正常、只要尝试执行代码、我就会得到一个非法的 ISR。 我是否应该能够缩短28069上 CLA 程序的长度?

这可能是重复的、但由于我没有收到电子邮件、我想确保邮件已发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家已分配给您的原始主题帖。 我将关闭这个、因为它是重复的。