This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:IPC 引导模式

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969490/tms320f28388d-the-ipc-boot-mode

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、查姆斯、

在 F2837xD 中,我们可以使用以下 IPC boot 命令让 CPU2从闪存引导,我们不知道如何在 F28388D 中执行此操作。

   // CPU01到 CPU02 IPC 引导模式寄存器

   IpcRegs.IPCBOOTMODE = C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_BOOT_FROM _FLASH;

   // CPU01到 CPU02 IPC 命令寄存器

   IpcRegs.IPCSENDCOM = Brom_IPC_execute _BOOTMODE_CMD;

   // CPU01到 CPU02 IPC 标志寄存器

   IpcRegs.IPCSET.ALL = 0x8000000001;

F28388D 的引导命令定义似乎与 F2837xD 不同、我可以从哪里获得此信息?

感谢你的帮助

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    有关详细信息、请参阅引导 CPU2和 cm 部分中 TRM 的引导章节。

    此外、请参阅 C2000Ware 中 device.c 文件中的"Device_bootCPU2"和"Device_bootCM"函数。  

    ~/device_support\f2838x\common\source

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题、如果我将不同的 CPU2器件频率设置为 IPC 引导模式、引导 ROM 会有什么不同?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    引导 ROM 使用该器件频率信息来调整闪存初始化期间的闪存等待状态(和软件超时)。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您是否意味着 CPU2引导 ROM 将在进入闪存入口点之前调整闪存等待状态?

    我选中 TRM 中的"Booting CPU2 and CM"部分、看起来 Boot ROM 不会响应 IPC Boot Status 寄存器的状态、这是正确的吗? 如果是、我们不必像在 F28377D 上那样检查 CPU2引导状态。

    请提供建议、感谢您的帮助。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    闪存等待状态针对加电进行了调整、但在离开引导前已改回默认值。

    CPU2/CM 会在引导期间更新状态、但一旦 CPU1设置引导所需的 IPC reg 和标志、就不需要 CPU1执行任何其他操作。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我不明白为什么引导 ROM 需要在引导期间调整闪存等待状态、因为代码是在引导 ROM 中执行的?

    根据您的注释、在发出 IPC 引导模式和标志后、CPU1无需执行任何其他操作。 我仍然很好奇、在哪里可以找到我们在 F2837xD TRM 中展示的 CPU1/CPU2/CM 引导状态位字段表?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    为了澄清、作为闪存组和泵初始化过程的一部分、闪存睡眠和等待时间是根据器件频率进行配置的(使闪存组进入激活模式、使泵就绪)。

    在引导 TRM 章节的"引导状态信息"部分中、您将找到每个内核的引导状态信息。

    此致

    Chris