This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S I2C 上的 RTC

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969713/tms320f28377s-rtc-on-i2c-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

对于我们的设计、我们希望您使用基于 I2C 的 RTC。 您能否为同一控制器或 C2000系列共享一些此示例代码?

此致、

Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有专门针对 RTC 的示例、但我们在 C2000Ware 中提供了许多 I2C 示例、您可以将它们用作起点。

    [C2000Ware 安装]\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\i2c

    惠特尼